This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS541620:低温升降压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS541620, LM65645-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458307/tps541620-low-temp-rise-buck

器件型号:TPS541620
主题中讨论的其他器件: LM65645-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在为以太网交换机应用寻找合适的解决方案、其具有以下要求:

  • 输入电压: 15V (因此、需要最低25V 输入能力降压 IC)。
  • 需要的输出:  3.3V/3A;1.0V/6A
  • 功耗: 每个输出的平均功耗大约为4W。 总计8W。  
  • 热限制:  设计必须通过本质安全认证。 当环境温度为25°C 时、结温或元件温度不得超过50°C。
  • 我正在寻找 双路降压转换器 或 A 两级降压转换器 投影.
  • TPS541620 是不错的选择、因为它具有双路输出和出色的内部同步 MOSFET、但它支持仅15V 的最大输入电压、因此不适合我的要求。

您能否建议符合这些规格的理想降压稳压器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低温双重解决方案与我的经验背道而驰。  

    集成的双路解决方案比两种单路解决方案具有更大的功率耗散。  一个通道的功率耗散会影响另一个通道、导致 FET 电阻升高并增加损耗。  

    使用 Webench 电源设计器 的12V 到3.3V/3A 和1V/6A、我运行了仿真、结果显示出65°C 的温升。  

    12V 至3.3V/1.5A 和1V/4A、I GET 40C RISE。  

    我认为与 LM65645-Q1类似的器件 可能是合适的解决方案。