This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B85-Q1:TPS7B8533QWDRCRQ1 SI&PGADJ 引脚配置(当这些功能未使用时)

Guru**** 2332530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458369/tps7b85-q1-tps7b8533qwdrcrq1-si-pgadj-pin-config-when-these-function-not-be-used

器件型号:TPS7B85-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  我想确认是否不使用 SI (检测输入)和 PGADJ (电源正常阈值调整引脚)监控功能。 如何处理这些引脚? 悬空或接地到 GND?

  期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    Si 和 SO 可以接地或在不需要时悬空。 最好是接地以帮助改善热性能。  

    PGADJ 也可以接地、从而将 PG 阈值设置为内部编程的阈值。

    此致、

    Nick