This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:应用问题

Guru**** 2518240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458368/bq25703a-application-issues

器件型号:BQ25703A

工具与软件:

BQ25703a 采用降压充电模式在20V 输入电压和8.4V 电池电压下为电池充电。 使用降压充电模式为电池充电时、在输入端突然拔下适配器、并快速使用输入电压为5V 的适配器继续为8.4V 电池充电。 在此过程中、由于电感器中存在大量能量、在升压模式下将 MOS 晶体管导通时可能会损坏? 如果 MOS 晶体管未损坏、工作机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    BQ25703A 可在5V 至20V 的宽输入电压范围内无缝工作。 如果发生任何 FET 损坏、则可能是 FET 额定功率过低或尺寸过低。  

    此致、

    老虎