This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:低侧 MOSFET 将导通

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458106/bq25703a-low-side-mosfet-would-turn-on

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

工具与软件:

Dears、

 客户使用了 BQ25703、发现低侧 MOSFET 会导通、导致电池下拉至保护状态。 该概率最初很小、但后来为了将输入电压控制在12V 以上、然后才能将其打开。 客户增加了输入电压和限流电路、这意味着 MQ2206在输入电压低于12V 时关断、并且仅在输入电压大于设定电压12V 时导通。 连续插入和拔出 Type C 两次时、很可能第二次触发低侧 MOSFET 导通的现象。 请问这种现象何时会发生? 如何对其进行设置以解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否有要共享的波形? 如果这是直通问题、您需要按照 EVM MOSFET 选择进行操作。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

       请参阅波形。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jon、

    输入电压()寄存器表示保持充电器运行的最小输入电压。 您可以将寄存器设置为0x00以禁用输入电压调节。  

    从波形中、我无法看到 VSW1如何 链接到 VBAT。  FET 和电感器可能会阻止电流流动。  

    我建议您监控电感器电流、甚至尝试在 TI EVM 板上进行测试。  

    此致、

    老虎