This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458362/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

工具与软件:

这是 TI 生产的两种 PWM IC。

3844系列具有数据表中指明的输出电压和输出电流。 该方框图还指示输出电压。 输出电流与流经 VDD 的电流相关。

3.以28711为例,它用作电流源。 数据表中未提及输出电压。 因此、输出电压与连接到 PWM IC 的负载相关。 齐纳二极管也限制为14V。

我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3844是一款使用 N 沟道和 P 沟道 FET 驱动外部 FET 的较旧器件。  上部 FET 直接连接到 VDD、需要在 器件的输出端与外部 FET 的栅极之间连接一个外部电阻器来限制电流。  UCC28711是一款零电流开关反激式控制器、不需要像3844那样大的驱动电流。  因此、设计人员选择使用25 mA 电流源来驱动 FET。

    关于 UCC28711驱动引脚电压、该测试使用25V VDD 进行测试、得出 的驱动钳位电压为14V 至16V。 这是在 DRV 引脚处测得的内部齐纳钳位二极管。

    由于 DRV 引脚是由电流源驱动的、因此保护性很高。  如果 VDD 低于钳位电压、则在对 FET 的栅极电容充电后、DRV 引脚应达到 VDD。   

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、