This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:2.5V 至1.8V 转换

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457378/tps7a94-2-5v-to-1-8v-conversion

器件型号:TPS7A94

工具与软件:

如果 Vout 应为1.8V、则  ICL 设置(100%)的 RFB_PG (底部)(kΩ)和 RFB_PG (顶部)(kΩ)的值是多少? 请用公式进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您在标题为"可编程电流限制与输出电压间的关系"的表中查找该信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否告诉我们、根据上述查询、如果输出电压为1.8V、K 的值将是多少。

    谢谢。此致、

    Bhuvaneshwari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    K 是用户定义的。 您应选择 PG 阈值、K 是 PG 阈值的十进制形式、以标称 VOUT 的百分比表示。 例如、如果您希望 PG 在 VOUT 为标称输出电压设置的95%时置为高电平、请使用 K = 0.95。 K 与标称 VOUT 设置无关。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    请确认 ICL 100%和 Vout 的 RFB_PG 底部和顶部电阻器值的计算是否为1.8V

    谢谢!

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    是的、它配置为1.8V 输出电压、ICL 100%和 PG 阈值94.5%。

    此致、

    Nick