This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:学习周期

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ28Z620EVM-071, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458217/bq28z620-learning-cycle

器件型号:BQ28Z620
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用 BQ28Z620监测计开发产品、并尝试对产品电池执行学习周期。

为了简化该过程、我们使用了  带电池的 BQ28Z620EVM-071评估板、而不是真正的硬件。

使用 BQ Studio、电量计设置重置为默认值。

按照 学习过程、我们输入了初始设置:

  • 设计容量:2100mA 454.
  • 设计电压:7.4V (2节)
  • 项电压:6V
  • 收尾电流:
  • 放电电流阈值:100mA (默认)
  • 充电电流阈值:50mA (默认值)
  • 停止电流:10mA (默认)

然后、在首次放电并以 C/2充电回之后、从未设置 TC 和 FC 标志。

查看配置、TC 和 FC 的电压阈值设置为4100V、清除为4000V。

然而、充电时、电压在电芯过压保护 COV 启动之前达到8.45V、TC 和 FC 标志仍被清除。

您能否向我们提供有关触发充电结束的条件的更多信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你好!

    您是否能够发送您尝试学习周期的日志文件?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 BQ Studio 生成了日志文件? 如果是、您能否提供导出步骤?

    与此同时、我们正在再次尝试学习周期。 我不确定这是否会使日志文件无效。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你好!

    可以、日志文件可由 BQStudio 生成。 建议在完成学习周期的同时运行日志文件、此文件可帮助我们调试可能发生的任何问题。 在寄存器选项卡中、右上角有一个"Start Log"按钮。

    此致、

    Adrian