This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:如何开始应用

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, EV2400, BQ27220EVM-744, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449175/bq27220evm-744-how-to-start-applying

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220EV2400BQSTUDIOGPCCEDV

工具与软件:

我计划开始使用进行实验 BQ27220对其进行了分析 .
我目前拥有 BQ27220EVM EV2400 手中。

bq27220EVM-744评估模块 文档中提到了《电量监测参数计算器的 CEDV 数据采集简易指南》(文献编号:GPC)。
不过、《电量监测参数计算器(GPC)的 CEDV 数据采集简易指南》规定:
"本指南说明了如何在不使用 TI EVM 或 TI bqStudio 软件的情况下获取3对日志文件。"

您能向我澄清一下吗:

  1. 使用的过程是什么 BQ27220对其进行了分析 假设我具有 测量 EV2400
  2. 使用电量监测计时、我假设有必要对电池电芯执行放电表征、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    我建议阅读 EVM 用户指南以设置电量计:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubf5/sluubf5.pdf

    是的、您将需要电池的放电数据。 您能够使用 BQStudio 获取日志文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 EVM 的用户手册、它仅提到第3.4章用于参考 CEDV。 EVM 中的哪个屏幕允许我直接设置与电池相关的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    可以转到 bqstudio 中的"Data Memory"选项卡。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    尝试写入数据存储器时、我遇到错误"读取写入的数据比较失败"。
    您能帮助我解决此问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    BQStudio 当前似乎未与电量计通信、因为屏幕左侧显示为灰色。 确保测量仪表已正确供电。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如新图所示、已供电:

    设置时出现的提示 数据存储器 、输入所需的值并按 再按 Enter 、左下角出现红色文本: "写入的数据读取比较失败。"

    此外、如果我重新加载 数据存储器 信息、我发现该值将恢复到预修改状态(例如、尝试更改 Charge_Charging 电压 的符号 4200 最终目的 4400 )。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    我看到测量仪表处于 UNSEAL 模式、您能将测量仪表发送到 UNSEAL FULL ACCESS 模式吗? 您可以在右侧的命令列表中发送解封完全访问密钥。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的解释;我现在可以正常操作系统。

    此外、我需要执行细胞曲线测试和学习。 我参考了文档 https://www.ti.com/lit/ug/sluubd4a/sluubd4a.pdf?ts =1736212185568&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw %252FBQ272201的第1.1.3节中的描述、但我并不完全确定一些细节。

    对于图中所示的设置:

    1. 在电池充满电的情况下、I 以1C 至3.0V 放电、然后停止放电。
    2. 我在空载或充电的情况下将 BQ27220保持通电状态1个小时。
    3. 1小时后、我会以0.7°C 至4.4V 的温度进行充电。

    此过程能否完成内部电阻学习并获得基本曲线?
    如果没有、您能否告知正确的充电和放电流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    第一步应该是在电量计上完成 GPCCEDV 流程。 这本质上是 CEDV 电量监测计的学习周期。  www.ti.com/.../GPCCEDV

    此致、

    Adrian