This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:PPS 恒定电流功能

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456889/bq25758-pps-constant-current-function

器件型号:BQ25758

工具与软件:

您好!

当 BQ25758针对 PPS 21V @5A 输出使用 BQ25758时、电子加载程序设置 CV 模式、当 CV 设置为20V 时、BQ25758将触发 VAC UVP。

如何实现 PPS 恒流函数?

ACUV 已短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了测试波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要在 EVM 板上进行测试吗? 如果不能、您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 EVB 板。Ω、但 I 已将 ACUV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 EVB 板。Ω、但 I 已将 ACUV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 EVB 板。Ω、但 I 已将 ACUV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 EVB 板。Ω、但 I 已将 ACUV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 EVB 板。Ω、但 I 已将 ACUV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试 EVB 板。Ω、但 I 已将 ACUV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为什么您将 ACUV 短接至 PGND? 如果您不具备 ACUV 功能、则需要将其上拉至 VAC:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christian:

    对不起,我说错了。   I 短接 ACUV 至 VAC。

    ACOV 短接至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题可以帮助对此进行调试。 您是否使用了 USB-USB PD 控制器? VAC_DPM 寄存器是否已更改?

    此外、VAC_UVP 标志是仅在这些特定电压输出、还是在所有电压输出?

    此致、
    埃森·加洛韦