This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:PFC 的环路增益测量

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458711/ucc28056evm-296-loop-gain-measurement-of-a-pfc

器件型号:UCC28056EVM-296
Thread 中讨论的其他器件:UCC28056

工具与软件:

早上好。 我们正在开发 PFC实施 TI 的 UCC28056控制器、以便为驱动无刷直流电机的逆变器供电。

我们想测量 PFC 为逆变器供电时的环路增益。  

我们已经熟悉 PFC 的环路增益测量、但过去、我们始终在此测量期间使用"注入隔离器"方法使用纯阻性负载。 这次、我们认为最好是在电路的正常工作条件下测试环路增益、在该条件下、PFC 为逆变器供电(而不是理想的电阻负载!)。

我想问以下问题:

1) 1)测量 PFC +逆变器环路增益是否合理? 或者最好使用 电阻负载进行此测量? 如果是、为什么?

2)如果进行这种测量是有道理的。 我们该怎么做?  纯阻性负载是否有任何变化或事项需要考虑? 逆变器是否需要以特定方式工作才能进行此测量? 例如、电机转速在测试期间必须处于开环还是闭环? 您是否碰巧有关于此主题的应用手册?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、  

    一般而言、在实际使用中测量转换器的环路增益对我来说很有意义、但在某些特定情况下可能不实用。
    测量的目的是评估小信号的稳定性并依赖于恒定的稳态条件、以便测量设备是唯一的扰动源。   使用电阻负载可确保满足这种条件、但它不会为非电阻负载建模。

    大多数 PFC 负载都是恒定功率负载(尽管有些负载可能是恒定电流负载)、因此我认为可以使用电子负载来模拟恒定功率负载。
    如果您认为电机逆变器输入负载相对于 PFC 输出可被视为恒定(即开关扰动是一致的、远高于 PFC 环路的穿越频率)、则我认为实际的逆变器可以用作负载。  电机转速必须保持恒定、以达到此目标。   

    您可以在测试之间更改任何条件(输入电压、电机转速、温度等)、但在每次测试期间所有条件都应保持恒定。  

    尽管本应用手册是为数字控制器编写的、但可以提供一些关于测试的见解。  https://www.ti.com/lit/an/slua709/slua709.pdf?ts = 1736277479811&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 大多数原则也可以应用于模拟控制器。

    此致、
    Ulrich