This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:ICHG 最小值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458255/bq25638-ichg-min

器件型号:BQ25638

工具与软件:

我们还有一些简短的问题:

  • 对于 BQ25638、ICHG 的规格为80mA 最小值。 低于80mA 会发生什么?
    • 充电器的充电电流调节精度是否较低?
    • 输入电流的最小值是多少、低于该值甚至无法进入电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小 ICHG (充电电流调节)设置为80mA、但实际充电电流可能会降低(例如在 DPM 期间)。

    2.最小 IINDPM 设置为100mA。  

    谢谢!

    宁。