This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:8V 至1V、4A 效率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457757/tps543620-8v-to-1v-4a-effciency

器件型号:TPS543620

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户现在希望评估电荷泵+降压(两级)与降压(1级)之间的效率。

您能否帮助提供 TPS543620的效率(8V 至0.9V、4A 输出电流)?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    所需的开关频率是多少? 是否有任何其他特定参数?
    您可以使用 WEBENCH Power Designer 来提高效率。

    webench.ti.com/.../switching-regulator

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    第一个优先事项是尽可能保持高效率。 您可以选择开关频率、所有参数都可以保持最高效率。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TPS543620 (8V 至0.9V、4A  )时、通过   最佳效率优化、得出1MHz 为88.6%、500kHz 时为90.2%。  

    Webench 结果 电源设计器