This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:VSON (DRM)| 8"封装信息

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27289, UCC27201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457781/ucc27289-footprint-information-for-vson-drm-8

器件型号:UCC27289
主题中讨论的其他器件: UCC27201

工具与软件:

尊敬的支持团队:

原问题中 UCC27201ADRMR 的封装信息是否也适用于 UCC27289DRMR?
www.ti.com/.../ucc27201a.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    您能说明一下您指的是哪一个原始问题吗? UCC27289DRMR 封装尺寸可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/pdf/mpds160b

    此致、

    Leslie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie、您好!
    感谢您的答复。

    原始问题链接在此页面顶部。
    e2e.ti.com/.../ucc27282-ucc27282

    需要的信息是封装信息。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我已联系负责该封装的封装工程师、我将告诉您任何更新。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    UCC27289和 UCC27201散热焊盘的尺寸均为2.45x3.38mm。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:
    感谢您的答复。

    了解 UCC27201ADRMR 的焊盘图案也可应用于 UCC27289DRMR 是否正确?
    www.ti.com/.../ucc27201a.pdf

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    您是对的。

    谢谢!
    Rubas