This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:TINA-TI 中的负载突降测试脉冲 ISO 16750-2仿真

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459099/lm74930-q1-load-dump-test-pulse-iso-16750-2-simulation-in-tina-ti

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我将尝试对24V 系统的 ISO 16750-2中未抑制和抑制负载突降测试脉冲进行仿真。

在另一个线程(LM7480-Q1:ISO-7637或 ISO-16750脉冲仿真)中、提供了分段线性定义、但是我需要更准确的模型。 特别是在达到我们的电压后的相位下降到0、1*(us-UA)+UA 对于我在这个模型中的目的来说太不准确、因为它是纯线性的模型。

同时是否提供了改进的模型? 分段线性文件、甚至是波形文件?

此致、Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    遗憾的是、LM74930-Q1无法在 TINA-TI 上运行。

    我们没有完全可用于仿真的电压源、使用看起来类似的源应该可以很好地查看功能。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!

    感谢您的回答。 我正在尝试自行改进 PWL 定义源。

    此致、Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Oliver

    此致、

    Shiven Dhir