请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930-Q1 Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI、
工具与软件:
您好!
我将尝试对24V 系统的 ISO 16750-2中未抑制和抑制负载突降测试脉冲进行仿真。


在另一个线程(LM7480-Q1:ISO-7637或 ISO-16750脉冲仿真)中、提供了分段线性定义、但是我需要更准确的模型。 特别是在达到我们的电压后的相位下降到0、1*(us-UA)+UA 对于我在这个模型中的目的来说太不准确、因为它是纯线性的模型。
同时是否提供了改进的模型? 分段线性文件、甚至是波形文件?
此致、Oliver。