This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:经 Qi 认证的15W 无线电源发送器

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458752/bq501210-qi-certified-15-w-wireless-power-transmitter

器件型号:BQ501210

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我想了解 TI 是否提供或能够提供 经过 Qi 认证的15W 无线电源发送器和接收器系统。

我正在为我正在从事的当前项目寻找供应商。

非常感谢

戈登·安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon

    我们拥有15W 系统的 NRND、不支持该系统。  它不符合最新的 WPC 标准。

    目前仅支持5W 接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的回答。  您能否就15W 系统的潜在替代供应商提供建议?  这将对我们大有帮助!

    出于兴趣、您为什么停止使用15W 系统?

    谢谢

    Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon

    不感兴趣、为什么要停止使用15瓦系统?

    这是基于投资回报的业务决策。

    您能否为15瓦系统的潜在替代供应商提供建议?

    很抱歉、我们不推荐任何无线电源供应商。