This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:降压/升压模式不工作

Guru**** 2507615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459781/bq25570-buck-boost-not-working

器件型号:BQ25570

工具与软件:

您好!

我和电源设计人员一起为低压降压升压收集装置进行了设计、但是此器件不能按预期工作。 我使用该器件 BQ25570、对于其范围内的任何输入、我没有获得所需的输出调节。 输入不会灌入电流。 另外、对于任何输入、我都可以看到 VRDIV 为0V、VSTOR 根据输入而变化、这似乎是个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到我的一个错误、这是因为使能引脚为低电平有效、我将它连接到了 VSTORE。 我进行了返工、以便将其连接到 GND、现在我要在输入端汲取电流。 但 VSTORE 卡在780mV、VBAT 在0V、例如 VREF_SAMP 和 VRDIV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. LBOOST 的电感器是22 μ H 吗?

    2. VOUT 至少需要22 uF。

    3.发生这种情况时 VIN_DC 电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉打扰到你。 我刚刚设法解决了我的问题。 实际上、由于空间非常小、我的返工没有很好、我注意到/EN 和 VBAT 之间的寄生电阻非常不稳定。 通过消除该现象、器件可以正常工作。

    不管怎样、回答1。 对2分而言是肯定的。 我有4.7 μ F、但不使用 VOUT、它由 VOUT_EN 禁用。

    我认为我的帖子并不是真正有用的社区那么,但我没有找到如何删除一个帖子。

    此致。