This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:是否可以在 BQ25756充电器 TS 引脚和 BQ34Z100-R2电量监测 TS 引脚之间共享一个 NTC 传感器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449074/bq25756-is-there-a-way-to-share-one-ntc-sensor-between-bq25756-charger-ts-pin-and-bq34z100-r2-fuel-gauage-ts-pin

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2

工具与软件:

嗨、团队:

我们的产品具有 BQ25756充电器和 BQ34Z100-R2电量监测计。 我们的电池组仅附带一个 NTC 传感器。 是否可以使用此单个传感器来允许充电器实施 JEITA 保护、并允许电量监测计正确报告? 我知道、这些 IC 中的每一种都有不同的内部稳压器、感应水平可能会有所不同。 因此、我们寻求一种创新且久经考验的方法来做到这一点。

还是最好使用连接到电池组的两个单独的 NTC 传感器?

请告诉我您的想法!

谢谢、

Ali Al-Sheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    我正在查看 BQ34Z100-R2电量监测计的数据表、我认为单独使用两个 NTC 传感器可能是最好的选择。

    BQ34Z100-R2 TS 引脚通过直接向热敏电阻施加2.5V 信号来工作、TS 引脚输入电压范围为0V 至1V。 BQ25756将热敏电阻作为分压器一部分来测量温度、TS 输入电压范围为0V 至5V。 这两个器件之间的测量值差别很大。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在这种情况下、是否有任何解决方案可以帮助我、从而允许在 BQ34Z100-R2电量监测计和充电器 BQ25756之间共享一些控制信号、以处理 JEITA 充电(受温度控制)、同时允许电量监测计使用温度数据预测 SOC、所有这些都仅使用一个 NTC?  

    • 我目前的想法: 使用 BQ34Z100-R2上的内部温度传感器设置(我尚未尝试过)来预测电池 SOC、因为整个系统都安装在塑料外壳中、包括电池。 我想这只会忽略负载和快速充电(应力时间)期间电池温度的突然上升、 我想不应使 SOC 预测显著倾斜。  这样、我们就可以允许充电器单独访问 TS 并执行温度控制充电、而不会出现任何问题。 这 听起来是一个很好的实施吗?

    如果您仍然认为在这种情况下我应该使用两个单独的 TS NTC、请告诉我。

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    是的、我认为该实现应该适用于 BQ25756。 不过、我不那么熟悉 BQ34Z100-R2 IC。 让我给电池电量监测计专家讲一讲。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    我相信、在一个条件下、大家的实现听起来不错。 我建议在启用内部温度设置的情况下运行测试、并查看根据连接到充电器 IC 的热敏电阻对温度的跟踪效果。 如果温度跟踪相对较近、则此实现没有问题。 如果不密切跟踪温度、则可能导致电量监测不准确。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adrian。 有道理的。  

    您能否在这里解释一下您所说的"相对密切"是什么意思? 是不是涉及1度、2度、5度、10度? 我们的目标是最大增量是多少?

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    很抱歉变得模糊。 则我的目标是实现5度的最大差值。

    此致、

    Adrian