This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 -输出高于100V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459413/ucc28950-ucc28950---output-higher-than-100v

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

PSFB UCC28950控制器是否可在高于100V 的输出电压下使用?
对于 UCC28950的高输出电压、还有其他方法或特定模型(Vin=400V Vout=400V)?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    Webench 工具似乎只能支持低电压设计。  UCC28950可支持400V 输出。

     

    以下链接可为您提供应用手册、其中回顾了使用 UCC28950的移相全桥的分步设计过程。   

    您可以使用此工具为400V 应用设计电源、从而满足设计要求。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

     

    这是一个 Excel 设计工具、它与应用手册一起提供、可以在以下链接中找到。  如果使用此工具、这将使计算更容易。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、