This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:降压转换器的滤波器设计

Guru**** 2584425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458263/lm5013-q1-filter-design-for-buck-converter

器件型号:LM5013-Q1

工具与软件:

您好!

我 计划使用三个 LM5013-Q1降压转换器。 两个用于从24V 转换到20V、另一个用于从24V 转换到5V。 所有三个降压转换器的组合电流消耗将为3A。  

我计划将一个滤波器用于24V 输入的全部三个降压转换器。 我受到电路板尺寸的限制、没有足够的空间为每个降压转换器配备滤波器。  


我的问题是、在全部三个降压转换器的24V 输入电压中是否都只有一个滤波器、或者这是否会成为问题? 提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    一个输入滤波器应该适用于24V 输入电源轨。  请     在设计时考虑所有转换器的组合电流消耗。  

      有关详细信息、请参阅应用手册。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    感谢您的答复!

    跟进问题。 滤波器是否会从所有转换器看到相同的输入电容、还是输入电容会不同? 我希望确保为滤波器设计选择足够的值。  

    对我的设计中的转换器使用 WEBENCH Cin=2.2uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    请考虑等效输入电容。 有关更多详细信息、请参阅随附的应用手册。