This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:检查直流/直流解决方案

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459665/tps62873-checking-for-dc-dc-solutions

器件型号:TPS62873

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在寻找一个与 TPS62873类似的直流/直流规格、电流负载约为10-15A、但输出电压需要0.35V。 您能帮助检查一下我们这里是否有合适的器件吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    遗憾的是、我们没有具有0.35V 输出的10-15A 器件。 最接近的是您提到的0.4V TPS62873。

    您能否分享有关客户和目标应用的更多信息? 通过这种方式、我们可以将需求纳入未来的产品开发中。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lummer:

    客户是海信、对于高速数据通信模块 DSP Vcore 电源、未来可能有需求、请帮助进行检查。

    谢谢。