This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:以上为器件型号

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17303Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459153/lm3481-the-part-number-is-above

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:CSD17303Q5

工具与软件:

我要评论的线程已锁定、我希望它能够以某种方式链接。

我终于找到了问题的解决方案。 它是 MOSFET。 当我使用推荐的 CSD17303Q5进行尝试时、突然发现它运行完美。 我可以高于8A、甚至突然启动也不是问题。 我想知道 SMD 封装是否会有这样的影响。 我仍然没有添加栅极电阻器(尽管我添加了封装以便可以实现)、并且电路的其余部分与 TI 的建议相同。 唯一的问题是 EMC 现在存在。 辐射远高于工业应用的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    新年快乐、感谢您发布新主题。
    您能否通过指向您所引用的上一主题的链接进行评论?
    它不会自动链接,并且很难通过其他方式找到线程。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    新年快乐!

    感谢您的回复、这里是链接

    e2e.ti.com/.../5481550

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您添加链接。
    我很高兴听到新型 MOSFET 解决了以前的许多问题。
    关于 EMC、您可以获取 SW 电压的波形并放大、直到上升侧和下降侧清晰可见?
    如果我们看到振荡或强过冲、这可能是导致 EMC 性能不佳的原因。

    要减少振铃、您可以考虑增大栅极电阻以减慢开关侧面、或者在 MOSFET 或二极管上添加一个 RC 缓冲器。

    此致、
    Niklas