This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55162-Q1:使用 TPS55162时的输出电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552872-Q1, TPS55162-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451145/tps55162-q1-output-voltage-using-tps55162

器件型号:TPS55162-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892TPS552872-Q1

工具与软件:

你好。 我正在设计一个使用具有可调输出的 TPS55162电路。

查看数据表、似乎最小输出电压为5.7V。  是否有可能进一步降低(例如5.4V)?

我应该如何考虑该输出电压的容差?  

仅考虑反馈电阻器的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    感谢您联系我们。 专家不在办公室。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    感谢您的咨询。

    不建议使用超出建议范围的输出电压。

    我可以知道应用和输入/输出运行条件是什么吗?

    请查看 TPS552892、这是我们具有更多功能的最新降压/升压转换器。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    它接收来自12V 汽车电池的输入。 我想输出电压为5V、但考虑到需要二极管来防止反向电流而导致的压降、我想输出电压大约为5.3~5.4V。 (二极管正向压降:0.3~0.4V @ 1A)

    输出电流最大为1A、因此我曾考虑使用 TPS55162来设计它。 不过、我想知道5.7V 是否有点高、因此我问是否可以使用 TPS55162将其降低一点、大约5.3~5.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    感谢您的反馈、我可以知道应用是什么吗? 电压范围有什么影响?

    建议选择 TPS552872-Q1这是我们最新的降压/升压转换器器件。 可在不同应用中将输出电压设置为0.8V 至22V。

    此外、TPS552872-Q1还有一个名为电缆压降补偿的特性、通过选择 CDC 电阻器来补偿不同负载下的电缆压降。对于在输出侧使用二极管的应用、可以在考虑不同负载下二极管正向压降的情况下实现恒定输出电压。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    我们三周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到了解答。

    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已根据您提供的回复完成设计。 我想这个问题现在可以结束了。

    此致、

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    感谢您的反馈。

    我想知道您是否最终选择了 TPS552872-Q1还是 TPS55162-Q1?

    BRS、

    布莱斯