This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:TPSM828302或 TPSM828301效率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828301, TPSM828303, TPSM828302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459485/tpsm828302-tpsm828302-or-tpsm828301-efficiency

器件型号:TPSM828302
主题中讨论的其他器件:TPSM828301TPSM828303

工具与软件:

您好!

我正在查看 用于设计的 TPSM82830x 系列电源。  它们都引用相同的数据表。  数据表中的效率曲线显示从10uA 到3A 的负载电流、并没有区分哪种额定电流电源。我假设它们都指的是3A TPSM828303电源、因为它们最大值为3。  是否有1A (TPSM828301 )和2A TPSM828302)版本的图表?  此外、我假设效率图中的虚线用于 PFM 模式(我没有看到这一点的说明)?  我想了解每个1A 和2A 器件何时会在 PWM 和 PSM 模式之间切换。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您使用 E2E。

    这些器件型号之间的效率没有差异。 与效率相关的 IC 结构与器件系列相同。 只有电流限制是不同的。 因此、可以为所有型号参考最高电流器件效率曲线、因为它们的曲线都是一部分。

    图中的虚线表示 PFM、直线表示 PWM。 过渡点位于虚线接触直线的位置。

    此致、

    Andreas。