This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55162-Q1:TINA 仿真

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55162-Q1, TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452423/tps55162-q1-tina-simulation

器件型号:TPS55162-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872-Q1

工具与软件:

我想使用 TPS55162从12V 生成5.7V 输出。

但 TINA 无法运行。

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihon:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 电路对我来说很好、但我建议在 PSpice for TI 中仿真器件。 总而言之、TINA 有点过时、我们始终建议使用 PSpice for TI 进行更可靠的仿真。 您是否可以将该设计从 TINA 迁移到 PSpice?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihon:

    TPS55162-Q1的 Webench 适用于仿真。 更多详细信息、请参阅以下链接。 正如 Federico 所说、TINA 有点过时、我们可能需要更多时间来研究它。

    webench.ti.com/.../47

    正如我们在另一个 E2E 主题中所讨论的、您是否考虑迁移到具有更多功能的最新 TPS552872-Q1器件?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihon:

    我们三周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到了解答。

    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯