This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:关于 SBAA551的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459455/tps2661-question-regarding-sbaa551

器件型号:TPS2661

工具与软件:

 尊敬的 TI 团队:

我有一个关于 SBAA551的问题(www.ti.com/.../sbaa551.pdf)

我想问一下该设计中的负载电阻器是否悬空、因为 AINN 没有直接连接到 GND。 如果是这种情况、为什么我们不需要如 TPS26611第29页的数据表中所述的偏置电阻器。

此外、我还希望您检查我的设计、因为我必须将 GND 连接到 AINN、因为我使用的是具有4 -20mA 或0-10V 传感器输出和24V 电源的3线传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonas:

    我觉得这种设计很好。

    您不会使用负输入。  

    谢谢

    Amrit