This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756

Guru**** 2597175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459078/bq25756e-bq25756

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

我将此充电器 IC 用作我的电池的独立充电器。 但是、在为深度放电的电池充电时会遇到问题。 充电器指示器显示正在充电、但没有电流流动。 保护电路(PCM)之前的蓄电池电压约为5伏、但由于 PCM 的欠压切断、PCM 之后的电压降至0伏。 您能否建议如何正确地为这种深度放电的电池充电? 请注意、我不会将 I2C 控制用于此应用;这是一个完全独立的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨西你好!

    感谢您在这方面的努力。 我有几个问题可以帮助调试此行为:

    • 您使用的是 EVM 还是定制电路板?
    • 空载时 BQ25756是否达到电池电压?
    • 您是否认为 BQ25756的输出上可能存在某种类型的负载而阻止该输出出现?
    • 如果更换 IC、行为是否会发生变化?

    此致、
    埃森·加洛韦