This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:IC 产生的噪声

Guru**** 2387960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458727/tps23523-noise-from-ic

器件型号:TPS23523

工具与软件:

你(们)好  

在负载条件(48V 6A 及以后)下关闭输入时、热插拔 IC 会发出声音。请建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您发送编修!

    您的意思是 IC 损坏/损坏?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    • Ic 工作正常、但当负载(48V 20A)发生 UV 切断时、会发出" Zook"声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您能否分享栅极、Vin 和电流波形以供查看。

     

    此致、

    Rakesh