Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3406, LM3409, TPS923650
主题中讨论的其他器件:LM3404、 LM3406、 LM3409、
工具与软件:
TPS923650D1可以44.1kHz 的 PWM 速率运行吗? 我正在寻找恒流器件、以这种速率驱动 LED。 如果主题零件不支持此速度、您可以推荐一个意愿吗? 我喜欢使用具有单独 PWM 输入的单通道或3通道器件、其电流能力高达约1.5安培。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3406, LM3409, TPS923650
工具与软件:
TPS923650D1可以44.1kHz 的 PWM 速率运行吗? 我正在寻找恒流器件、以这种速率驱动 LED。 如果主题零件不支持此速度、您可以推荐一个意愿吗? 我喜欢使用具有单独 PWM 输入的单通道或3通道器件、其电流能力高达约1.5安培。
Steven、您好。
理想情况下、我的比率为1450:1、这是最小脉冲周期15.6ns。 我知道这是一个挑战。 我有一个使用 NS4115工作的 proto 、 我要限制 MCU 固件中的最小宽度、只想限制低端的动态范围 我更喜欢使用由一家更知名的制造商提供的器件、因此我知道我的概念有效、所以我现在要为器件提供更广泛的网络。
由于我的 LED 消耗了350mA、所以我实际上不需要1.5安培的电流、但是在将来我可能想要更高的电流。 自从我开始该线程以来、我已经找到了有关并行 MOSFET PWM 的 TI 文献、并且认为这可能会给我带来最好的结果。 我认为 LM3404或 LM3406配备并联 MOSFET 就足够了。
我很喜欢 LM3409采用了 PDIP 封装、此封装可以让我非常轻松地创建试验电路板。 如果使用 LM3409作为试验电路板、并使用较低电流进行最终设计'04或'06、产生的性能是否相同? 最后、我将需要一个3通道电路来驱动 RGB LED、因此如果有任何包含多个通道的器件可简化我的 BOM。
尊敬的 Kevin:
[报价 userid="637245" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458230/tps923650-maximum-pwm-frequency-operation/5595051 #5595051"]理想情况下、我的比率为1450:1、这是最小脉冲周期15.6ns。 我知道这是一个挑战。 我有一个使用 NS4115工作的 proto 、 我要限制 MCU 固件中的最小宽度、只想限制低端的动态范围 我更喜欢使用由一家更知名的制造商提供的器件、因此我知道我的概念有效、所以我现在要为器件提供更广泛的网络。
由于我的 LED 消耗了350mA、所以我实际上不需要1.5安培的电流、但是在将来我可能想要更高的电流。 自从我开始该线程以来、我已经找到了有关并行 MOSFET PWM 的 TI 文献、并且认为这可能会给我带来最好的结果。 我认为 LM3404或 LM3406配备并联 MOSFET 就足够了。
[报价]即使对于并联(并联) FET 解决方案、15.6ns 的最小电流脉冲也是一个非常具有挑战性的目标。 但您是对的-分流 FET 是您应该寻找的、因为它提供的电流上升/下降时间比 主 FET 调光(如 TPS923650)要短得多。 (请参阅本白皮书的"LED 照明"部分-常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项。)
我想说的是、可以将 LM3404和 LM3406用于分流 FET、但需要修改基本电路。 (例如、您可以查看 LM3404FSTDIMEV 评估板的用户指南|德州仪器 TI.com)。
我很喜欢 LM3409采用 PDIP 封装、这让我能够非常轻松地创建试验电路板。 如果使用 LM3409作为试验电路板、并使用较低电流进行最终设计'04或'06、产生的性能是否相同? 最后、我将需要一个3通道电路来驱动 RGB LED、因此如果有任何具有多个通道的器件能够简化 BOM。
LM3409、LM3406和 LM3404的控制模式不同、因此产生的性能很可能是不相同的。
此致、
Steven
尊敬的 Kevin:
输出电流上升/下降时间在很大程度上取决于外部元件选择和应用条件(例如电感器、输出电容器、LED 规格和输入电压)。 在器件识别 DIM 引脚的电压电平变化与器件开启/关闭开关 FET 之间几乎没有延迟。 这就是我们没有在数据表中指定电流上升/下降时间的原因。 数据表中的第8.2.2节包含一些供您参考的应用曲线。
我有一些问题、您是需要降压 LED 驱动器(如 LM3406)还是升压、降压/升压 LED 驱动器(如 TPS923650)? 您的输入电压和 LED 电压是多少? 您提到了上述两种不同类型的 LED 驱动器、并让我感到困惑。 请澄清。 谢谢。
此致、
Steven