请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518 工具与软件:
你好。
我需要专家的帮助。
当使用以下设置配置 TPS92518时、读取的值可以正常工作。
不过、当我提高波特率时、读取的值将无法正常工作。 您能否帮助确定原因?
uint16_t tps_act_regi[7]={CONTROL,LED1_PKTH_DAC,LED2_PKTH_DAC,LED1_TOFF_DAC, LED2_TOFF_DAC,LED1_MAXOFF_DAC,LED2_MAXOFF_DAC} ; void WnR_AssembleSPICmd(void) { for(int i = 0; i<sizeof(tps_act_regi) / sizeof(tps_act_regi[0]) ; i++) { W_AssembleSPICmd[i]= AssembleSPICmd(1, tps_act_regi[i],tps92518_initValues[i]); } for(int i = 0; i<sizeof(tps_act_regi) / sizeof(tps_act_regi[0]) ; i++) { R_AssembleSPICmd[i]= AssembleSPICmd(0, tps_act_regi[i],tps92518_initValues[i]); } } void spi_tps_For_Read(uint16_t AssembleSPICmd) { uint16_t ReadAssemble= AssembleSPICmd; uint16_t rx_RValue; HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, GPIO_PIN_2)!=GPIO_PIN_RESET){}; HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi3, (uint8_t*)&rx_RValue, sizeof(rx_RValue)); HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi3, (uint8_t*)&ReadAssemble, sizeof(ReadAssemble)); while (HAL_SPI_GetState(&hspi3) != HAL_SPI_STATE_READY) {} HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); Translate_spi(rx_RValue); } void spi_tps_For_Write(uint16_t AssembleSPICmd) { uint16_t WriteAssemble= AssembleSPICmd; uint16_t rx_WValue; HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, GPIO_PIN_2)!=GPIO_PIN_RESET){}; HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi3, (uint8_t*)&rx_WValue, sizeof(rx_WValue)); HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi3, (uint8_t*)&WriteAssemble, sizeof(WriteAssemble)); while (HAL_SPI_GetState(&hspi3) != HAL_SPI_STATE_READY) {} HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); Translate_spi_for_Read(rx_WValue); } void Translate_spi(uint16_t Receive_DMA) { #if 1 uint16_t rx_1 = Receive_DMA ; #define SPE_MASK 0x8000 #define CMD_MASK 0x4000 #define ADDRESS_MASK 0x3E00 #define DATA_MASK 0x01FF uint16_t address = (rx_1 & ADDRESS_MASK) >> 9; uint16_t data = rx_1 & DATA_MASK; switch(address) { case 0: Printf("INF: control "); break; case 1: Printf("INF: status "); break; case 2: Printf("INF: therm_warn_Lmt "); break; case 3: Printf("INF: Led1_pkth_dac "); break; case 4: Printf("INF: Led2_pkth_dac "); break; case 5: Printf("INF: Led1_toff_dac "); break; case 6: Printf("INF: Led2_toff_dac "); break; case 7: Printf("INF: Led1_maxoff_dac "); break; case 8: Printf("INF: Led2_maxoff_dac "); break; case 9: Printf("INF: Vtherm "); break; case 10: Printf("INF: Led1_most_recent"); break; case 11: Printf("INF: Led1_last_on "); break; case 12: Printf("INF: Led1_last_off "); break; case 13: Printf("INF: Led2_most_rescent");break; case 14: Printf("INF: Led2_last_on "); break; case 15: Printf("INF: Led2_last_off "); break; case 16: Printf("INF: Reset "); break; default: Printf("INF: Read "); break; } if(address == 0) { switch(data) { case 28: Printf(": <Ch1 Ch2> Turn Off\r\n");break; case 29: Printf(": <Ch1> On <Ch2> Off\r\n");break; case 30: Printf(": <Ch1> Off <Ch2> On\r\n");break; case 31: Printf(": <Ch1 Ch2> Turn On\r\n");break; } } else{ Printf(": %u\r\n", data); } #endif } void PKTHC_Control(int channel, uint16_t Pkthc) { int Sequence; if(channel == 0) { Sequence = 1; tps92518_initValues[1] = Pkthc; WnR_AssembleSPICmd(); spi_tps_For_Write(W_AssembleSPICmd[Sequence]); spi_tps_For_Read(R_AssembleSPICmd[Sequence]); } else if(channel == 1) { Sequence = 2; tps92518_initValues[2] = Pkthc; WnR_AssembleSPICmd(); spi_tps_For_Write(W_AssembleSPICmd[Sequence]); spi_tps_For_Read(R_AssembleSPICmd[Sequence]); } else ; }
在预分频器值为8 (5.25Mbit/s)、4 (10.5Mbit/s)和2 (21.0Mbit/s)时、读取的值不能正常工作。 但是、写入函数仍然可以正常工作。