This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:将 BQ76952 AFE (模拟前端)与 EV2400连接、以便使用 BQStudio 进行通信和配置

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459451/bq76952-connect-the-bq76952-afe-analog-front-end-with-the-ev2400-for-communication-and-configuration-using-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

大家好、我有一个基于 BQ76952的 BMS 板。 如何连接 EV2400以进行 I2C 通信? 我是否需要在 AFE 侧连接上拉电阻器、或者 EV2400是否已内置上拉电阻器? 我能否直接使用 BQStudio 来配置 AFE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    是的、用于 I2C 通信的 EV2400需要 AFE 侧的上拉电阻器。 您可以使用 bqStudio 来配置 AFE。 我们的 BQ76952 EVM 用户指南 向您展示了如何安装和使用 bqStudio。

    此致
    Alexis