This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:FCC、QMax 未更新

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440350/bq34z100-r2-fcc-qmax-not-update

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

工具与软件:

您好!


我正在努力教 BQ34z100 芯片配合使用 第五十一章51. 电池(随附文档)。
我注意到芯片在记住电池容量时遇到了麻烦。 我已经随附了我所执行学习过程的日志。

我还注意到、启用后 FC 标志 将状态从0更改为1。 此外、我认为这只会在充电电压(在本例中为2440 * 6 = 14640)和420mA 的收尾电流达到后发生。 (我已附上带参数的 GG 文件)。

所选的 CheadfmID 为809.I 无法确定在何处犯错误。



e2e.ti.com/.../AGM51_2D00_min.pdf
e2e.ti.com/.../181124.log
e2e.ti.com/.../BQ34z100_2D00_R2_5F00_181124.gg.csv
此致、
MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    请给我们一些时间、以便就该问题与您联系。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    我注意到您尚未在电量计上完成学习周期。 您需要先完成学习周期。  https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我的意思是无法完成学习过程。 我卡在学习状态4。

    在我看来、即使设置了[REST]标志且[QMax]标志已在充电和放松电池后被清除、系统也不会更新 VOK 值。 这在18.11.24 (23:51:23)的日志中可见。

    我无法理解为什么 Qmax 没有更新,尽管出现了指示应该进行更新的指标。

    此致、
    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我的意思是无法完成学习过程。 我卡在学习状态4。

    在我看来、即使设置了[REST]标志且[QMax]标志已在充电和放松电池后被清除、系统也不会更新 VOK 值。 这在18.11.24 (23:51:23)的日志中可见。

    我无法理解为什么 Qmax 没有更新,尽管出现了指示应该进行更新的指标。

    此致、
    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    chemID 809是如何决定的? 您是否使用 GPCchem 工具获得 ChemID 匹配? 您能否共享此报告和输入数据?

    IN 正确的 ChemID 匹配是无法完成学习周期的很可能原因。

    此外、该器件在重新启动、下电上电等时不会"记住"rem 电容、电量监测计会计算该值。 在第二个 OCV 读数时、应该有一个准确的残留值。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我根据17Ah 电池容量选择 ChemID。 GPCCHEM 工具未提供任何有意义的结果(随附报告)。

    我在 BQ 配置中发现一个错误、允许我更新 Qmax、并且"Learn Status"从4更改为5。
    我必须在校准期间重新调节电流、而且一切都开始匹配。 我还停止使用 VoltScale()函数。

    当前的学习状态是5、现在我需要重点完成学习周期、以实现值6。 您是否可以建议导致此情况的原因?e2e.ti.com/.../8637.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果是这种情况、您将需要在单元格中发送、以获取定制化合物。

    Adrian 可以帮助您完成该过程。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    我刚刚在平台上向您发送了一个朋友的请求。 我可以通过私人消息向您发送该过程。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、


    我几天前接受了您的邀请、我仍在等待私人消息中的指示。

    此致、
    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    抱歉。 我们今天会给您回复。

    此致、

    Adrian