This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:审查为电池充电的升压转换器设计

Guru**** 2502125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455319/lm3478-review-boost-converter-design-for-charging-battery

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM51772

工具与软件:

您好!

这是论坛的后续问题: LM3478:使用升压转换器通过 BMS 为电池充电-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我 使用 Webench 设计了 LM3478升压转换器。 以下是主要规格:

-该设计的输入电压为4-5V、输出电压为7V/2A。  

-充电 LiPO4电池,表示为 BATT ,电阻 R <= 85m 欧姆

在 PSpice for TI 中对设计进行仿真时、未发现任何错误。 不过、Vout = 3.4702V、I_in = 40.83A、而 Iout =-40.83A。

原理图和瞬态响应如下所示:

e2e.ti.com/.../LM3478_5F00_Schematic-and-Simulations.pdf

请建议为确保 7V/2A 输出的准确功能而必须执行的纠正步骤。

谢谢!

Travis。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    如果在升压转换器的输出端施加电池、则输出端的电池电压将固定。 如果输出端的电池电压小于输入电压、则不会限制来自输入端的电流、因为有一条从 VIN 经过电感器和二极管到 VOUT 的直接路径。 您需要确保输出端电池电压高于输入电压、否则转换器无法工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    圣诞快乐! 感谢您的意见。 那么、我应该如何在 PSpice 中对电池(Talentcell 6V 6Ah LiFePO4电池包)进行建模? 我们是仅使用直流电压源、还是有其他方法对此进行建模? 我们是否使用电阻器对内部电阻进行建模?

    请告诉我。  

    谢谢你。

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我将把您的问题转给 Spice for TI 团队。 他们可能知道。

    最好咨询创建电池的公司。

    不过、如果您要坚持符合输入电压范围和电池电压范围、请查看 LM51772。 使用降压/升压转换器。

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    好的、这会很有帮助、但是我选择了  LM3478 SOP 来手动焊接到 PCB 上。  只需确认一下、在直流/直流转换器的输出端添加电池会将输出电压调节到7V/2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    正如 Brigitte 所述、我们已将这篇文章移至 Spice for TI 团队。  但是、我们建议您咨询 该电池制造商是否能够为您提供 电池的 PSpice 库文件。  

    Brigitte 已回答有关在 DC-DC 转换器的输出端添加电池的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455319/lm3478-review-boost-converter-design-for-charging-battery/5582965# 

    对于与 LM3478相关的任何其他问题、请在该帖子被锁定时提交一个新的 e2e。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    我查看了简单电压源的属性。 它没有任何关于负载电阻的用户变量。

    其他电压源看上去不太有希望。  

    您可以随时在 pspice.com 上与 Cadence 进行联系。 这些来源中的任何一个都来源于它们。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    谢谢你。 我将联系 PSpice。 我尝试过使用"模型应用"对电池进行建模。 但是、此功能似乎受到限制、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 PSpice for TI 的限制。 Cadence 可以与您一起升级到完整版本的 SPB。 不过、这也不是免费的。

    David