Thread 中讨论的其他器件: UCC256403
工具与软件:
你好。 我写信请求就现场发生的问题提供建议。 ESS PCS 板中有一个使用 UCC256303控制器的24-24LLC 转换器。 现场出现的问题是、虽然此控制器的输入电压正常、但没有输出。 我们已确认控制器的 Vcc 电压(15V)正常。 为了重现该问题、我们在实验室进行了过压、过流、过热和短路测试。 这些故障测试的结果始终导致自动重启。 但是、在现场、它不会自动重新启动。 我们将询问是否存在我们可能不知道的 UCC256303未自动重新启动的任何故障情况。 谢谢你。