This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457869/ucc256303-ucc256303

器件型号:UCC256303
Thread 中讨论的其他器件: UCC256403

工具与软件:

你好。 我写信请求就现场发生的问题提供建议。 ESS PCS 板中有一个使用 UCC256303控制器的24-24LLC 转换器。 现场出现的问题是、虽然此控制器的输入电压正常、但没有输出。 我们已确认控制器的 Vcc 电压(15V)正常。 为了重现该问题、我们在实验室进行了过压、过流、过热和短路测试。 这些故障测试的结果始终导致自动重启。 但是、在现场、它不会自动重新启动。 我们将询问是否存在我们可能不知道的 UCC256303未自动重新启动的任何故障情况。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您能和我分享原理图、BOM 和设计计算器吗?

    仅供参考、我们不推荐在新设计中使用 UCC25630x 控制器。 相反、您可以使用与 UCC256303引脚对引脚兼容的 UCC256403。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta P.

    我们将在下一版本中考虑您建议的 UCC256403。 感谢您的答复。

    不过、具有 UCC256303的电路板已经在大规模生产中并安装在多个站点。 ESS PC 在多个地点进行商业运行。 当前的问题是、虽然 UCC256303的输入电源正常、但不会自动复位、必须重新启动控制电源才能使其正常运行。 我们感谢您对此问题的答复。

    此外、出于安全原因、我们不希望在公共论坛上共享原理图。 是否有其他方法可以询问技术问题?

    谢谢你。

    此致、

    InJoon Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我发送了一个 e2e 友好请求。 获得批准后、您应该能够与我私下分享原理图、BOM 和设计计算器。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我已经接受了朋友的请求。 要共享原理图、BOM 和设计计算器、接下来我应该怎么做?

    此致、

    Injoon Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Injoon:

    我已经通过 e2e 通讯软件发送了一条消息。 请在 e2e Messenger 中共享文件。

    此致

    Manikanta P