This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:被动电池平衡问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460070/bq76952-passive-cell-balancing-question

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

背景:

我目前正在研究 BMS 的电池平衡功能、该功能使用 BQ76952芯片来监控12节串联电池组。 我对芯片的理解是它支持"被动平衡"、在充电(或静止时)绕过所选电池的电流。 我已将芯片配置为半速执行自主平衡、并将要平衡的电池最大数量设置为1。

观察结果:

进行平衡时、我注意到所选的电池仍在充电、这似乎与文档中所述的内容相矛盾。

"在充电过程的末尾、当具有最高电压的电池发生平衡时、该电池的电压上升速度仍然快于其他电池。 因此、即使其他电池仍具有足够的满电荷余量、最终也会触发电池过压(COV)保护、从而终止充电过程。

问题1:

如果系统允许 xA 的电流为电池组中的一个特定电芯充电、我应该看到其中一些 xA 的电流仍用于为该电芯充电、而其余电芯在平衡时被旁路吗? 否则、我是否期望平衡电芯在平衡时仍能充电到一定程度?

问题2:

建议的电流大小是否足够低、使电芯均衡有效? 这是为了确定我们的充电速率是否过高、从而使平衡效果有意义。 (1A ~ 5A)

以下是平衡电路的一部分、直接取自 TI 提供的参考设计。

问题3:

如前所述、Cell Balancing Loop 减慢设置设置设置为半速。 将此设置降低到第4季度还是第8季度有助于改善平衡效果?

根据当前情况、您会建议哪些其他解决方案或修改。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    1.如果充电电流大于平衡电流、则是的、电池仍会充电。

    2.我们的建议电流值 不足以使电池平衡有效。  

    3.减慢电池平衡循环会增加电池平衡的占空比,让电池有更多的时间进行平衡。 ‘、这并不会"改善平衡效果"、但由于平均电池平衡电流会增加、因此可以减少其他电池赶上进度所需的时间。

    [报价 userid="589720" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460070/bq76952-passive-cell-balancing-question "]"在充电过程即将结束时、当最高电压的电池发生均衡时、该电池的电压上升速度仍然快于其他电池。 这最终会触发电池过压(COV)保护、从而终止充电过程、即使其他电池仍有很大的满电荷余量。

    这很可能是因为电芯平衡电流与充电电流相比不够高。 最好更改组件、以增大电池平衡电流或减小充电电流。 减慢电池平衡循环可能会增加平均电池平衡电流、但是、与前两个提到的选项相比、差异不会那么显著。  

    第2.2节采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计  
      应用手册中有关使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡的部分内容、可帮助提高电池平衡电流。

    此致、
    Alexis