Thread 中讨论的其他器件:UCC28782
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户正在评估 具有高初级电感值(350uH)的 UCC28782。 仅观察到大约1us 的一个 PWML 脉冲。 并检查 CS 引脚是否未短接至 GND。
- 你认为 RREFCS 应该帮助这种情况吗?
- 您能告诉我确定 RREFCS 的方法吗? 请注意、ROPP 设置为6340Ω。
https://www.ti.com/lit/an/slua982/slua982.pdf


此致、
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户正在评估 具有高初级电感值(350uH)的 UCC28782。 仅观察到大约1us 的一个 PWML 脉冲。 并检查 CS 引脚是否未短接至 GND。
https://www.ti.com/lit/an/slua982/slua982.pdf


此致、
Shotaro
您好、Shotaro-San:
UCC28782控制器将 PWML 脉宽超过2us 或1us (取决于设定的电压和 Rrdm 值)的症状解释为与 CS 输入 短接至 GND 一致。 其他情况可能会导致相同的症状、但是、控制器在这些症状出现一次脉冲后关闭、因为它无法知道症状的实际原因。 该电路采取保守措施假定发生最差(CS 输入短路)、并防止在此类可能的情况下进一步开关。
列出的另外两个可能原因是"输入电压过低"和"电感过高"。 这些原因基于以下假设:具有较低电感和足够输入电压的正常设计不需要超过2us (或1us)即可使 CS 电压上升至 Vcst (SM1)= 0.200V。 (注意: 调试指南公式(1)中的0.28V 数字存在印刷错误。 它应为0.20V。)
由于电感明显高于常规值、因此任何给定输入电压下的电流上升时间都更慢、可能会超过可用的时间限制。
使用 RREFCS 在 CS 输入上生成失调电压、是尝试允许通过 RC 的缓慢电流上升在时间限制到期之前达到 Vcst (SM1)阈值(0.20V)。
假设 Rcs 值与 Ropp 和 Rrefcs 值相比微不足道、Rrefcs 和 Ropp 会在 REF 和 GND 之间形成一个电阻分压器、并且选择 Rrefcs 值以在 CS 输入端建立一个介于0V 和0.20V 之间的偏移电压。 Vrcs 的 dv/dt 决定了失调电压应该接近0.20V、以便在时间限制到期之前达到0.20V。
然而、Ropp = 6340Ω 是一个非常高的值。 CS 引脚上的内部电流源按(Ivsl Current)/25缩放、并通过 Ropp 从 CS 引脚流出、以建立失调电压来抵消关断延时时间。
假设第一个脉冲发生在 Ivsl (RUN)级别、流入6340Ω 的 ICS = 365uA/25 = 14.6uA 会在 CS 上产生~93mW 偏移。 选择 Rrefcs 值以增加一些更接近0.20V 的偏移电压。 作为一个简单的例子、如果需要另外50mV 的偏移、那么 Rrefcs = Ropp *(Vref - 0.143V)/0.143V =~215kR。 您的实际失调电压可能与此不同、但设计过程是相同的。
请注意、请注意、 6340Ω Ropp 的高值可能会在高压线路和轻负载时导致其他问题。
在高输入电压下、Ivsl 可能> 1mA、因此> VCS/25、因此1mA 失调电压可能> 40uA * 6.34kR = 254mV。 但最小 Vcst (min)为153mV、因此 VCS 将始终在 PWML 脉冲启动后立即超过最小阈值。 
这会产生最小的 tCSLEB 导通时间脉冲、该脉冲的时间可能不足以在轻负载条件下正确调节输出电压。 
您的客户可能需要降低 Ropp 值、以在高压线路、轻负载条件下将 Vout 调节保持在规格范围内。 多少减少可能是试错过程。
我建议使用"二进制搜索"方法:将 Ropp 值减半并进行测试。 如果结果不好、请将新值减半并重新测试。 重复执行、直至获得良好结果。 然后将最新值与第二到最新值之间的差值增加1/2。 重复执行、直至结果不好。 这样可将数值范围缩小至仍能正常工作的最大值、并可应用一些裕度、以允许系统变化。
此致、
Ulrich
您好、Shotaro-San:
启动时、UCC28782通过在 四个初始测试脉冲的 MOSFET 导通时间内检测从 VS 引脚(Ivsl)拉出的电流来检查输入线路电压是否足够。 仅当 Ivsl >/= Ivsl (run)时、控制器才会继续切换。 Ivsl (run)= 365uA。
Ivsl 电流以 KLC 比值= 25镜像至 CS 引脚。 即、ICS = Ivsl/25。
因此、假设 UCC28782已开始运行、Ivsl 必须至少为365uA (或更高)、因此 ICS 必须至少为365/25 = 14.6uA。
由于 Ropp 为6340Ω、因此 CS 输入的失调电压为14.6uA x 6.34kR = 92.6mV。
如果您使用 Rrefcs 来提供电流以 将偏移再增加50mV、则即93mV + 50mV = 143mV。
我使用了0.143V 来计算实现50mV 增加所需的 Rrefcs 值。
但是、我注意到我在该计算中犯了一个错误。
0.143V 是本例中所需的总失调电压、但是 Rrefcs 的值不正确。
对于 Ropp = 6.34kR 时的0.143V、应该是22.56uA 到 Ropp。
14.6uA 来自 ICS、因此22.6uA - 14.6uA = 7.96uA 必须来自 Rrefcs。
因此、Rrefcs =(Vref - 0.143V)/ 7.96uA = 610kR。 很抱歉、我的计算误差可能引起了任何混淆。
此致、
Ulrich