This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:使用 BQ76930 + BQ78350-R1A+ BQ76200进行预放电

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450031/bq78350-r1a-pre-discharge-with-bq76930-bq78350-r1a-bq76200

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76200BQ78350

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的设计采用了   具有 FET 驱动器 BQ76200的 AFE BQ76930 + GAS 监测计 BQ78350-R1A  。

充电和专用 FET 由 AFE BQ76930进行管理。 预放电由 GG  BQ78350-R1A 进行管理。

 PDSG FET 和 DSG FET 命令之间存在延迟问题。

在预放电延迟之后、我们观察到 PDSG FET 在 DSG FET 导通之前关断。 此外、PDSG FET 在 DSG FET 之前的1.1ms 关断。 您可以看到上面的示波器捕获、

这会有问题、因为由于 DSG FET 不关闭、PDSG FET 使用 DI/DT 发生爆炸  PDSG FET 断开。

你能建议一个修复吗?

据我所知、I²C DSG 命令发送到 AFE 太晚。

最棒的拉格尔德

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是指 PCHG 而不是 PDSG 吗? 请详细说明您的顺序。 bq78350没有预放电 FET 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我说到了 PDSG (预放电)。 BQ78350 自版本2以来一直采用预放电 FET 控制。

    该示波器接近预放电结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是否在你身边确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线程列表 bq78350-R1A:"我们有采用 AFE BQ76930 + GasGauge  BQ78350-R1A 并采用 FET 驱动器 BQ76200  的设计。"

    请指定您使用的确切版本。 我是针对本主题中列出的 R1版本回答的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是  软件版本 V3编程的 BQ78350-R1A (BQ78350-R3固件、 版本:R3-V3.00、版本 日期:2023年1月13日)。

    抱歉、我无法 在线程 listbq 中选择 BQ78350-R3。

    BR

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我检查了 R3 FW、看起来没有办法更改它。 FW 指示 AFE 使用与关闭 PDSG FET 相同的指令开启 DSG FET (因此这是原子指令、不拆分为单独的命令)。  因此、如果这会导致 PDSG 关闭和 DSG 开启之间出现1.1ms 的延迟、则无法配置为另一种情况。