This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:询问 TL783的静态电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460520/tl783-inquiry-about-quiescent-current-of-tl783

器件型号:TL783

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想询问一下 TL783的静态电流。 您能否提供此器件的典型和最大静态电流值? 此外、非常感谢提供任何相关的文档或应用手册。

感谢您的支持、我期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、


    对于 TL783等线性稳压器、这些称为浮动稳压器、其中稳压器将 VOUT 和 ADJ 引脚之间的电压差调节为1.2V。  

    由于这种配置、来自 ADJ 引脚的负载会流入 LDO 输出端连接的负载电路、而不是流入 GND。 由于 静态电流被视为流入 GND 并被浪费的电流、因此在 TL783中、电流 IADJ 仅流向连接的负载。 下面是示例电路:

    此处使用 R1和 R2来调节 LDO 输出。 当前 ADJ 仅流入 IL。  

    此致、
    Rohit