This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:规格检查

Guru**** 2518410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ24640, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459893/bq24640-spec-check

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: BQ25756E、BQ25750

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助推荐一款合适的产品吗? 客户希望制造超级电容器备用电源。

规格如下:

1.12VIN/12VOUT

2.备份时间= 1秒

3.超级电容2S1P (1S1P 电压2.5V 不能支持 IC VCC、如果支持、请使用1S1P)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我认为 BQ25756E 可能更适合您的要求。 BQ24640是一款降压充电器、因此它不能支持12V 输入/12V 输出。

    此致

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。

    感谢您的建议

    Bq25756E 不支持电源路径。 客户表示需要电源路径功能。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    BQ25750与 BQ25756E 类似、该器件支持电源路径。

    此致、

    Christian。