This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25485F5:最大正 Vgs

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25485F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460459/csd25485f5-max-positive-vgs

器件型号:CSD25485F5

工具与软件:

您好!

我想知道  在 CSD25485F5关闭时可施加的正栅极电压的最大额定值是多少。 我在数据表中找不到与此相关的任何信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tudor、

    感谢您关注 TI FET。 CSD25485F5包含从栅极到源极的单端 ESD 保护二极管。 当栅极电压高于源极电压时、ESD 二极管将导通。 1mA 和25°C 处的典型 VF 约为700mV。 没有栅极电流限制保护、应添加一个外部栅极电阻器、以防止其在应用中正向偏置时损坏二极管。 下面是一篇有关 TI FET 中使用的栅极 ESD 保护类型的技术文章的链接。 ESD 二极管专为~μ A 35mA 的最大电流而设计。 如果您有任何问题、敬请告知。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszt291

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用