This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STAT 引脚闪烁状态

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459748/stat-pin-blink-state

器件型号:BQ25176J

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我正在开发一种能够将单节锂离子电池充电至4.2V 的设备。 我按照应用手册创建了这样的电路:

为简单起见、假设晶体管 Q4始终处于闭合状态、并且输出"VBATT_4V2"没有负载、则未连接电池。

我想将 STAT 引脚连接到微控制器(又称为"uC")的输入引脚、以便为系统提供有关充电状态的信息。 UC 还由3V3网络供电。
为了触发故障状态、我将"VBATT_4V2"短接至 GND。 然后我发现、尽管二极管在闪烁、但 uC 无法检测到信号变化。
我将示波器连接到同一个点、在此点我在 STAT 引脚和 UC 输入之间连接了一根导线、并测量了闪烁信号的振幅。 我提供下面的示波器图:

让我们跳过有关故障情况下占空比变化的讨论。 问题是信号的振幅大约为1.8V、这对于 uC 检测到"高"状态而言太低了。
"3V3"网络在运行期间具有恒定的3.3V。
我在3个不同的板上重新创建了观察结果、都具有相同的结果-高态幅度过低。

您能否告诉我、我是在开发过程中犯了错误、还是电池 IC 本身存在一些未记录的特性?
此致
Marek Jaworski。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek

    LED D14上的压降可能导致低压 uC 看到。  您可以尝试向 STAT 引脚添加另一个上拉电阻器来增加电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    "妈,你是我的,我真的爱你。" 尽管我不能简单地添加另一个上拉电阻器、但我提出了不同的解决方案:

    由于有了这样的 Aku_Stat 电路、二极管能够导通、而"STAT"高逻辑电平将大约为3V。
    案例已关闭、非常感谢您成为我的调试鸭子。