This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:输出电压3.3V 和5V 启用4ms 差值

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459730/tps54394-vout-3-3v-and-5v-enable-4ms-difference

器件型号:TPS54394

工具与软件:

相同的 EN 引脚 R 和 C、、但 Vout 3.3V 和 Vout 5V 具有4ms 的差异、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们!

    R254为150k、R249为100k。 因此、我们可以发现 Vout1和 Vout2启动之间存在4ms 的延迟。 您可以对 R254和 R249的值进行双重确认。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该设置  R254和 R249、的值、以及为什么 R254和 R249会 影响启动?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    欠压锁定(UVLO)可通过 R254和 R249进行调节。 这意味着、R254和 R249不同时、启用器件的输入电压会有所不同。 谢谢!

    BRS

    卢西亚