This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631013:IC 替代材料查询

Guru**** 2765755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459381/tps631013-ic-substitute-material-inquiry

器件型号:TPS631013
主题中讨论的其他器件:TPS55289

工具与软件:

你(们)好

我们目前是否有可以满足此需求的降压/升压 IC?
此外、客户要求必须通过"通信功能"了解输出电压(一次侧)、电流(一次侧)和温度(二次侧)状态

a:输入约为4.2V、输出为3.8V、输出电流为3A。
b:输入约为4.2V、输出为4.6V、输出电流为3A。

谢谢

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    感谢您联系我们。 对于该功率级、我们有 TPS55289 (I2C 版本)。

    客户可以使用 I2C 设置输出电压、以便知道输出电流。 我们有用于输出电流指示的 CDC 引脚。 客户可以使用 ADC 读取输出电流。 没有温度指示。 但我们具有 OTP 指示。  

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    我们是否可以知道应用程序、平台、MP 时间表、运行率等项目信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    所以我们没有可以直接通过 I2C 读取输出电压的 IC?

    关于 TPS55289、它是否通过 I2C 读取输出电流?

    我可以在确认后通过 WebEx 向您提供客户的申请信息。

    谢谢!
    Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    是的、我们目前无法读取输出电压和电流 I2C。 客户需要使用外部 ADC 电路。 为什么客户需要此功能?

    此致、

    Mulin