This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如何在单个电池组中实现两个感应电阻器连接以及电池电量监测计(如 bq34z100)

Guru**** 2924870 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77915, BQ34Z100, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459727/bq77915-how-to-implement-two-sense-resistor-connection-within-a-single-battery-pack-alongside-a-battery-fuel-gauge-like-bq34z100

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ40Z80、BQ76940

工具与软件:

您好!

我在一家初创公司工作、为残疾人士提供医疗外骨骼、因此确保电池安全并需要 BMS 最为重要。

我们使用的 MIT 电机、在开始时可轻松达到100-130A 的峰值电流。因此、我使用 bq77915是因为它具有可扩展性(和并联 FET)和非智能功能、可以让非智能人员更轻松地实现。

但我们还需要一个电量监测计通过 STM/Arduino i2c 告知用户剩余电池电量、因此我们还需要一个电量监测计、当前可选 bq34z100。

他们两人都需要感应电阻器来实现其主要功能、并且我还无法在浏览 ti e2e 论坛的同时一起实现这些电阻器。

我目前可以考虑三种不同的实现方式:

1. 检测电阻是并联的、连接到每个芯片后、其值会增加、但总电阻仍处于0.001 Ω 以内。

2.每个芯片的感应电阻串联(总电阻为0.002欧姆)

3.使用一个感应电阻器,其输出被馈送到两个芯片(不确定,但似乎这个选项有很高的干扰几率)

因此、我想问哪种解决方案最可取。 或者、您是否建议您寻求其他一体化解决方案、如 bq40z80 (尽管其包含的智能功能更多、需要对其进行编程并延长原型设计时间)?

非常感谢您的帮助。

此致、

Wasir Rumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasir、

    实施方案1的效果最好;不过、只要连接位置尽可能靠近检测电阻器、第三种实施方案也可以适用。 另请确保每个器件有单独的布线/滤波器元件。

    TIDA-010030的 原理图文件中有一个很好的实现示例1。 查看 SRP/SRN 连接时、请将 bq76940替换为 bq77915。 我在原理图的下方添加了一个屏幕截图、说明了我指的是哪一部分。


    本视频还可供参考: 分流电阻器布局

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常感谢您提供如此详细的答案。 您发布的参考设计正是我要寻找的实现、同时感谢您提供布局建议视频。

    感谢您的分析超越自我。 我对我最初的问题有了更多的答案、并且希望能够在我们的系统中实施。 周末愉快!

    此致、

    瓦西尔