This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:电流从输出端流向输入端时的行为

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460021/tps1685-behavior-when-current-flow-from-output-to-input

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

   当在 短时间内有再生电流(电机驱动应用)从输出流向输入时、我找不到有关 TPS1685的信息。

IMON、ILIM 是否继续工作、 设置电阻上的电压是否为负值? 我不这么认为、因为这些引脚上的最大值是-0.3V。

也许这不是问题、器件 MOSFET 会保持导通状态、没有任何反应?

此致、

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    如果反向电流流经 FET、但器件无法检测到反向电流、则反向电流应该没有问题。  

    此致

    Kunal Goel