This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:TPS25200-Q1

Guru**** 2814505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459083/tps25200-q1-tps25200-q1

器件型号:TPS25200-Q1

工具与软件:

我能否将"~Fault"引脚连接到"使能"引脚以便在首次出现故障时锁定断开模式、而不是重试模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    我认为这不会起作用。 请允许我在本周结束前有时间验证这一情况。 我正在检查当 EN 为低电平时器件是否将 FLTb 保持低电平。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN:

    我已经验证了这一点。 当 EN 变为低电平时、FLTb 引脚将恢复为高电平、因此使用 FLTb 将 EN 保持在低电平将不起作用。 您能分享自己的要求吗? 我可能会推荐另一个具有闭锁型号的器件。  

    (工作电压/电流、反向电流阻断、是否需要汽车器件?)

    此致、
    Arush