This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:该器件可以用于48V 15A 电源吗?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457926/lm74502h-q1-can-this-part-use-for-48v-15a-supply

器件型号:LM74502H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、LM74700-Q1 、LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

   我不熟悉理想二极管电路。   我计划构建可用于12V、24V 和48V 的电压轨、每个电压轨可提供高达15A 的电流。   主要是将其用作电源保护 、例如反极性保护、反向电流。

   那么对于这样的电路、上述控制器是否适合它?  在不使用散热器的情况下、哪种 FET 适合使用?   EVK 似乎适用于12V 和24V、最大电流为5A、您是否也有适用于48V 15A 的 EVK?   

此致

WS