This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B30:特定条件下的效率曲线

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460100/tps6287b30-efficiency-curve-at-the-specific-conditions

器件型号:TPS6287B30

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户一直在考虑将 TPS6287B30用于光学模块。 请展示以下输入和输出条件的效率曲线吗?

相位数:两相

输入电压:3.3V

输出电压:0.4V 和0.6V

输出电流:24A (每相12A)

开关频率:1.5MHz

模式:FPWM

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    D/S 会根据您的条件给出曲线、但所使用的电感器可能对您的客户来说太大。  所有器件的效率都是相同的。

    您能否与客户、要求和计划发送电子邮件?  我们可以与您一起找到最合适的电感器和最佳的解决方案。

    谢谢!

    Chris