请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 工具与软件:
你(们)好
客户希望确认 TPS61194PWPR 是否可以将 OUT1~4连接到面板背光的负极端子? 因为面板几乎需要400mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
客户希望确认 TPS61194PWPR 是否可以将 OUT1~4连接到面板背光的负极端子? 因为面板几乎需要400mA